结果:找到"无刷电机 控制系统",相关内容1000条
  • 什么叫运动控制?什么是伺服系统?伺服系统的三种控制方式
  • 运动控制运动控制在实际的工业现场中随处可见,也常听到大家提到运动控制;那什么叫运动控制?以及基本概念有哪些?下面我们为大家做简单的介绍运动控制(MC)是自动化的一个分支,它使用通称为伺服机构的一些设备如液压泵,线性执行机或者是电机来控制机器的位置或速度。运动控制在机器人和数控机床的领域内的应用要比在专用机器中的应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制(GMC)。运动控制被广泛应用在包装、印刷、纺织和装配工业中。定位的基本概念:使指定对象按指定速度和轨迹运动到指定位置运动控制需要有控制器(PLC)、驱动器、电机、机械等机械需要将位置和速度反馈给控制,形成一个闭环的控制;这样控...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 械设计 运动 伺服 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-20 09:43:00
  • 直流有刷电机驱动IC国产替代CFM4137
  • CFM4137为照相机、消费品、玩具和其他低压或电池驱动的运动控制应用程序提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备可以驱动低压直流电机或其他设备,如电磁阀。CFM4137可提供高达1.8A的输出电流。电机电源电压为0V~11V,设备电源电压为1.9V~6V。CFM4137是一个h型桥接驱动器,它可以通过PWM接口(IN1或IN2)来控制输出来驱动直流电机。包括一个低功耗睡眠模式,可以使用nSLEEP大头针启用。该装置通过将必要的驱动FET和FET控制电路集成到单个装置中,大大减少了电机驱动系统的组件计数。此外,CFM4137增加了传统离散实现之外的保护功能:欠压锁定、过电流保护和热关闭。应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 驱动 IC 发帖人:领越Victor 发帖时间:2024-01-10 16:31:00
  • 承接无刷电机控制器定制开发
  • 本团队全职承接无刷电机控制器开发,包括方波FOC,有感,无感,单驱双驱等。邮箱:zzwwpp@foxmail.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:云和月儿 发帖时间:2023-08-24 18:01:00
  • 电机专用MCU芯片LCM32F037系列内容介绍
  • LCP037B*32系列是32位内核的面向电机控制等应用领域的高性能处理器,同时集成了三相半桥栅极驱动模块,可直接驱动6个N型MOSFET。产品特性:·96MHz32位M0内核·支持三种低功耗模式:睡眠模式、停机模式、超低功耗停机模式·三相半桥栅极驱动模块·工业级工作温度·32KBytes嵌入式Flash(位宽32bit),支持预取功能和读/写保护·4KBytesSRAM(位宽32bit),分为两个独立分区,每个分区2Kbytes·两路UART,两路SPI,一路I2C·1个16位高级控制定时器TIM1·5个16位通用定时器,TIM3/14/15/16/17·1个16位基本定时器TIM6·1个...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 三相、直流 发帖人:赵S528 发帖时间:2022-06-22 10:24:00
  • MC33035DWR2G大电流驱动器可控制3相MOSFET电桥直流无刷电机控制器
  • MC33035DWR2G是一款高性能的第二代单片无刷直流电机控制器,包含了实施全功能开环、三相或四相电机控制系统所需的所有有效功能。用于正确换向顺序的转子位置解码器、能够为传感器供电的温度补偿参考、频率可编程的锯齿波振荡器、三个开路收集器顶部驱动器,以及三个高电流图腾柱底部驱动器,适用于驱动功率MOSFET。还包含了保护功能,有欠压锁定、按周期电流限制且带有可选择时间延迟的关断模式、内部高温关断以及可以接口到微处理器控制系统中的独特故障输出。典型的电机控制功能包括开环速度、前向或反向、运行启用和动态制动。MC33035DWR2G用于运行电子传感器相位为60°/300°或120°/240°的无...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MC33035DWR2G 直流 发帖人:Hailey 发帖时间:2021-12-22 14:22:00
  • 智能监控系统是由哪几个架构组成的?
  • 随着互联网的快速发展,信息价值与信息传送范围形成正比,物联网的应用将这种范围进一步扩展,把信息的价值更大的体现了出来。安防行业作为我国物联网领域应用最早的行业之一,物联网的发展,推动了安防行业往标准化方向发展,往信息开放方向发展,监控管理系统自然也在数据中心级的运维管理工作中的地位越来越高,其重要性也越来越被管理者重视。我们今天就来聊聊,智慧安防监控系统的基本结构。智能视频监控系统的逻辑结构主要分为视频采集、智能视频分析、监控中心三部分。大部分监控管理系统都适用于这套结构。其主要功能是:1.视频采集:由监控摄像机进行视频采集。2.智能分析模块:实现运动目标检测、分类、跟踪并进行行为和事件检测...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 智能监 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-28 10:26:00
  • 小型直流无刷电机的控制系统(三)
  • 数字地和模拟地的隔离电路数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整个PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数字地、模拟地公地的问题。在PCB板内部,数字地和模拟地实际上是分开的,它们之间互不连接。电路如图1所示图1数字地和模拟地隔离电路图中电容能滤去电压中的谐波分量。电路中起隔离作用的是线圈L2和L3。数字地和模拟地在这里分开之后,在其它地方的是不会再相见了。换相控制电路换相控制电路主要由6个功率效应管、一些外围电阻和三极管组成。是控制系统硬件部分的主要组成部分,现分几个部分分别介绍。(1)PWM信号放大电路主...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:Genson 发帖时间:2019-02-16 16:43:00
  • 「经验」高清监控系统中如何选择合适交换机以及配置注意事项
  • 视频处理技术以及网络技术的发展,使得高清监控技术应用快速发展。如今,视频监控网络化、高清化、智能化已经不是概念,而是成为了现实。据相关媒体统计,2017年国内网络摄像机应用占比已高达93%以上。720P、1080P的网络摄像机应用已经很普及。高清监控的好处显而易见,能看得更清,看得更懂。同时,视频监控大数据也为AI深度智能的实现和应用奠定基础。然而,高清监控是一个系统工程。视频监控的最终效果不只是取决于摄像机,而是由摄像机、网络带宽、传输系统、存储系统、显示设备的性能共同决定。在网络高清监控应用中,交换机成为影响高清网络视频监控系统质量的关键因素。造成高清网络视频监控系统中出现画面延时、卡顿...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 交换 光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-21 17:25:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: